This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3849万I:DP8.3849万 C或I:我应该期待哪个ID2?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566719/dp83849i-dp83849-c-or-i-which-id2-should-i-expect

部件号:DP8.3849万I
主题中讨论的其他部件: DP8.3849万C

大家好,我的主板上有PHY DP8.3849万I,我想利用"环模式"使用它,将端口B配置为直接传输端口A上接收到的内容

我的问题是:板上的部件标有4AZCPR7G3 - DP8.3849万IVS。

如果我读取IDR2寄存器,我得到0x5CA2,根据数据表,这应该标识DP8.3849万C部件;但安装的设备确实标记为DP8.3849万I (IDR2 = 0x5C90)。

当然,“振铃”模式(仅记录在DP8.3849万I数据表中,而不是DP8.3849万C中)可以正常工作,该模式配置为对RBR寄存器进行编程。

这只是文档中的一个错误?

谢谢你

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alberto,

    这似乎是文档的问题。 我必须进一步了解DP8.3849万C与DP8.3849万I的标识寄存器地址0x0003的设置。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Rob