This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2412/PCB DAP尺寸

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV2412, DS92LV2411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565258/ds92lv2412-pcb-dap-size

主题中讨论的其他部件:DS92LV2412DS92LV2411

大家好。

我有一个关于DS92LV2412的问题。
请查看DS92LV2411/DS92LV2412数据2412数据表中的表16。

 在表16中,DS92LV2412的PCB DAP尺寸为7.2 * 7.2 mm。
但是,DS92LV2412印刷电路板的尺寸为P.53中的6.3 Tm6.3 mm。

7.2 mm 拼写错误吗? 哪种尺寸正确?

我认为以下尺寸是合适的。
2411= 5.1 mm
2412= 6.3 mm
我的理解是否正确?

此致,
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    我的问题怎么样?

    我不断受到客户的压力。

    很抱歉,我想尽快获得您的意见。

    请帮助我们。

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ogane-san,

    很抱歉回复延迟。 由于我们中的许多人都在新年假期外出,我们的时间被推迟了。

    关于您的问题,您回答正确。 DS92LV2411 DAP垫为5.1 x 5.1 mm ,DS92LV2412 DAP垫为6.3 x 6.3 mm。 我已通过我们的设备规格确认了这一点。 NKB规范在第53页正确显示,表16是打字错误。

    谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael San

    感谢您的回复。
    我低估了以下几点:
    DS92LV2411 DAP垫为5.1 x 5.1 mm , DS92LV2412 DAP垫为6.3 x 6.3 mm。

    那么请告诉我DS92LV2411和DS92LV2412的正确值是什么?

    模具DAP孔径

    DAP孔径开口的数量

    DAP孔径之间的间隙

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ogane-san,

    DS92LV2411的正确值与DS92LV242x数据表中显示的值相同:

    对于DS92LV2412,由于DAP的大小为6.3 mm ,并且基于数据表中推荐的地域模式,我建议如下:

    模具DAP孔径:1.3 mm x 1.3 mm

    DAP孔径开口数:16

    DAP孔径之间的间隙:0.3 mm

    谢谢!

    Michael