This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:查询SN65DSI83兼容性

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566889/sn65dsi83-query-on-sn65dsi83-compatibility

部件号:SN65DSI83

您好,我的客户VVDN有 一个关于SN65DSI83的查询

请在下方找到  

我的客户正在其项目 SN65DSI83中将用作MIPI-DSI至LVDS桥接器,并希望 将其与Qualcomm APQ8009芯片组连接。

 

我附上了APQ8009的DSI规范的映像,该映像的MIPI-PHY版本最高为0.90 ,MIPI-DSI版本为1.01。

 

SN65DSI83支持版本MIPI-PHY 1.00 ,MIPI-DSI为1.02。他们特别想知道SN65DSI83是否可以与APQ8009接口,这实质上意味着DSI版本是否向后兼容。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shreenidhi,您好!  

    SN65DSI83应该可以正常工作。  

    此致