Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN65DSI83 您好,我的客户VVDN有 一个关于SN65DSI83的查询
请在下方找到
我的客户正在其项目 SN65DSI83中将用作MIPI-DSI至LVDS桥接器,并希望 将其与Qualcomm APQ8009芯片组连接。
我附上了APQ8009的DSI规范的映像,该映像的MIPI-PHY版本最高为0.90 ,MIPI-DSI版本为1.01。
SN65DSI83支持版本MIPI-PHY 1.00 ,MIPI-DSI为1.02。他们特别想知道SN65DSI83是否可以与APQ8009接口,这实质上意味着DSI版本是否向后兼容。