This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IS:DP8.3867万IS的电源顺序

Guru**** 2929430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566868/dp83867is-power-supply-sequence-for-dp83867is

部件号:DP8.3867万IS

您好,

我有一个关于DP8.3867万IS电源顺序的问题。

根据DP8.3867万IS(SNLS504)数据表中的“11电源建议”,其内容如下。

  "在2耗材模式下运行时,不需要耗材的顺序。 "

目前,我的客户考虑将DP8.3867万与"双电源模式"配合使用。

VDDIO为3.3V。 VDDA2P5为2.5V。 VDD1P0为1.1V。 在这种情况下,是否允许“ 3.3V --> 2.5V --> 1.1 V”的顺序?

如果数据表的陈述正确,  “3.3v -->2.5V --> 1.1 V” 是可以的,我认为。

请告诉我。

此致,

Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michi:

    电源顺序正常,数据表正确。 在2电源模式下,不需要电源排序。

    此致,