请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3867万IS 您好,
我有一个关于DP8.3867万IS电源顺序的问题。
根据DP8.3867万IS(SNLS504)数据表中的“11电源建议”,其内容如下。
"在2耗材模式下运行时,不需要耗材的顺序。 "
目前,我的客户考虑将DP8.3867万与"双电源模式"配合使用。
VDDIO为3.3V。 VDDA2P5为2.5V。 VDD1P0为1.1V。 在这种情况下,是否允许“ 3.3V --> 2.5V --> 1.1 V”的顺序?
如果数据表的陈述正确, “3.3v -->2.5V --> 1.1 V” 是可以的,我认为。
请告诉我。
此致,
Michi