Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86, SN65DSI84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN65DSI86 主题中讨论的其他部件: SN65DSI84
团队,您能否帮助我的客户解决以下问题:
我们正在查看具有单个4通道MIPI DSI接口的设备。
我正在尝试确定是否可以通过单个MIPI接口驱动两个LVDS显示器
我在您的网站上看到SN65DSIx6 MIPIDSI to eDP
Bridge部件。 我可以使用此部件驱动两个显示器吗?
如果可能的话,我还想驱动一个LVDS和一个eDP或两个eDP,不确定我是否能做到,但我也注意到了这一部分。 SN65DSI86双通道MIPIDSI至嵌入式DisplayPort
(eDP )桥接器。
您认为我可以使用这些零件吗?
谢谢
Viktorija