This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86 -它可以驱动多少个显示器?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86, SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566708/sn65dsi86-sn65dsi86---how-many-displays-can-it-drive

部件号:SN65DSI86
主题中讨论的其他部件: SN65DSI84

团队,您能否帮助我的客户解决以下问题:

我们正在查看具有单个4通道MIPI DSI接口的设备。  

我正在尝试确定是否可以通过单个MIPI接口驱动两个LVDS显示器

我在您的网站上看到SN65DSIx6 MIPIRegisteredDSI to eDPTmBridge部件。 我可以使用此部件驱动两个显示器吗?

如果可能的话,我还想驱动一个LVDS和一个eDP或两个eDP,不确定我是否能做到,但我也注意到了这一部分。 SN65DSI86双通道MIPIRegisteredDSI至嵌入式DisplayPortTm(eDP )桥接器。

您认为我可以使用这些零件吗?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好Viktorija:

    DSI86无法驱动两台显示器。

    请看SN65DSI84,它是一个单DSI通道到双LVDS桥接器。 此设备具有一种模式,即通道A输出奇数像素,通道B输出偶数像素,因此,根据您的GPU输出日期,您可以使用单个DSI通道驱动到两个显示器。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。