大家好,
我想确认一些电源针脚的需求。 我们的客户将在自由运行模式下使用LMH1983与TCXO,仅使用PLL2和PLL3。 在这种情况下,我们是否可以卸下我在下图中突出显示的电源滑轨和专用盖板和过滤器?
我相信PLL1不会在自由运行模式下使用。 由于客户只能使用PLL2/3 (CLKout2/3),我认为可以为"VDD_PLL1","VDD_CLK1","VDD_CLK4"和"Cbypon4"卸下电源和过滤器。 对吗? 您的建议是什么?
此致,
KAWAI
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我想确认一些电源针脚的需求。 我们的客户将在自由运行模式下使用LMH1983与TCXO,仅使用PLL2和PLL3。 在这种情况下,我们是否可以卸下我在下图中突出显示的电源滑轨和专用盖板和过滤器?
我相信PLL1不会在自由运行模式下使用。 由于客户只能使用PLL2/3 (CLKout2/3),我认为可以为"VDD_PLL1","VDD_CLK1","VDD_CLK4"和"Cbypon4"卸下电源和过滤器。 对吗? 您的建议是什么?
此致,
KAWAI
您好Nasser San,
我们的客户只能在自由运行模式下使用LMH1983,如下图所示。
[条件]
-无F,V,H参考输入。
-仅使用CLKOut2 (PLL2)和CLKOut3 (PLL3)输出。
在上述情况下,请你逐一回答以下问题吗? 我相信答案是对所有人都是肯定的。
Q1)是否可以卸下#1pin :"VDD_PLL1"上的电源和过滤器 ? 我相信
问题2)。 是否可以卸下#38引脚 “VDD_CLKout1”上的电源和过滤器?
问题3)。 是否可以卸下16针脚“VDD_CLKout4”上的电源和过滤器?
问题4)。 您是否可以移除26引脚上的电容器:"Cbypy4"?
此致,
KAWAI