This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:在特定引脚的自由运行模式下使用时,能否卸下电源,电容和滤波器?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565312/lmh1983-can-we-remove-power-supply-caps-and-filters-when-using-in-free-run-mode-for-specific-pins

部件号:LMH1983

大家好,

我想确认一些电源针脚的需求。 我们的客户将在自由运行模式下使用LMH1983与TCXO,仅使用PLL2和PLL3。 在这种情况下,我们是否可以卸下我在下图中突出显示的电源滑轨和专用盖板和过滤器?

我相信PLL1不会在自由运行模式下使用。 由于客户只能使用PLL2/3 (CLKout2/3),我认为可以为"VDD_PLL1","VDD_CLK1","VDD_CLK4"和"Cbypon4"卸下电源和过滤器。 对吗? 您的建议是什么?

此致,

KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kawai-san,

    由于您将使用HSync,VSync和FSync信号进行校准,因此您可以关闭VDD_PLL1 (PLL1的模拟电源)的电源,但我们无法关闭VDD_CLK1的电源(H,V,&F信号使用此电源)。如您所述,可移除VDD_CLK4。 如果您不打算使用H,V和F,则也可以关闭引脚38电源。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nasser San,

    我们的客户只能在自由运行模式下使用LMH1983,如下图所示。

    [条件]
    -无F,V,H参考输入。
    -仅使用CLKOut2 (PLL2)和CLKOut3 (PLL3)输出。

    在上述情况下,请你逐一回答以下问题吗? 我相信答案是对所有人都是肯定的。

    Q1)是否可以卸下#1pin :"VDD_PLL1"上的电源和过滤器 ? 我相信

    问题2)。 是否可以卸下#38引脚 “VDD_CLKout1”上的电源和过滤器?

    问题3)。 是否可以卸下16针脚“VDD_CLKout4”上的电源和过滤器?

    问题4)。 您是否可以移除26引脚上的电容器:"Cbypy4"?

    此致,

    KAWAI