This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:TUSB7340结构

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320, TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566320/tusb7340-tusb7340-constitution

部件号:TUSB7340
主题中讨论的其他部件:TUSB7320

您好,

我想请您确认以下章程是否可用。

根据概述, USB 端口应连接至"设备"(下游)。

但是,我希望您确认TUSB7320 是否可以成为“设备”角色。

如果没有上述宪法 ,是否 有 实现 上述宪法的任何手段?  

此致,

町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    TUSB7340不支持上述配置。 我们没有从USB到PCIe的任何桥接器。
    此致