This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0303:LMH0303电缆长度和使用LMH0384均衡器的操作

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0303, LMH0384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565239/lmh0303-lmh0303-cable-length-and-operation-with-the-lmh0384-equalizer

零件号:LMH0303
在“线程: LMH0384”中讨论的其他部件

我的客户询问以下有关LMH0303 (驱动程序)和LMH0384 (均衡器)的问题。 我的问题和评论用黑色。

我实际上是遵循LMH0303 (Vsdo )规格,而不是各种电缆长度。 从第6页的数据表(LMH0303)中,它是720mVpp到880mVpp (我认为这仅适用于0 m ?)  

在为Starnard Belden布线提供各种电缆长度时,是否有任何未指定的原因? 我们是否有这些数字?

让我给大家介绍一下我在实验室中所做的事情。

我正在使用LMH0303作为我的发射器,并在300英尺处发送信号。 (通过Belden 1694A)至LMH0384 (MY接收器)。

到目前为止,我通过示波器进行测试时,已经对LMH0303的Vsdo波形进行了特征分析,其电缆长度各不相同,即0英尺,150英尺和300英尺。 我可以看到300英尺外的显著衰减和降解,Vsdo波形似乎低至300mVpp。 尽管如此,我担心LMH0384 Vsdi规范被违反(720 mVpp–950mVpp),因为我在LMH0384输入时只看到300mVpp。 但是,LMH0384仍然能够重建低输入,并且在LMH0384的输出端看到一个很好的波形,这很好。 有点困惑为什么它不符合规范,但仍然可以重建。  

LMH0384似乎表示输入pp电压应大大高于300 mV,所以我对Vsdi规格的含义有点困惑。 客户似乎只是想了解发生了什么。 该规范似乎已被违反,但接口工作正常,如上所述。

因此,您是否有LMH0303 Vsdo上300英尺 ? 此外,它(它是LMH0384)如何以如此低的300mVpp输入缓冲回输入?

您能否帮助解决这些问题或解释客户看到的内容?

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是客户的一些附加评论:

    我尚未为LMH0384和LMH0303设置任何寄存器。 我已经配置了两个IC,它们与评估板原理图相似,但还没有I2C或SPI控制。

    我计划从TX (LMH0303)发送至RX (LMH0384)的数据速率将为最大1.5 Gbps,即DDR时的750MHz波形

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人有机会查看上述请求?

    您能否给出您何时能够提供信息的时间范围?

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    1)。 LMH0303设备的电压输出摆幅应介于720mV至880mV之间(根据SMPTE标准)。 这是使用1 m 短B1694A电缆和色条视频模式进行测量的。 SMPTE不指定超过90英尺或其它电缆长度(1 m 短电缆除外)后的输出电压摆幅。

    2)。 请注意LMH0384参数表电缆范围参数(AC电气参数)。 给定720mv至880mV发射振幅和本表中所述的各种电缆长度,设备可以恢复表中所述的输出抖动信号。

    LMH0384是一种高增益均衡器,至少具有40dB的增益。 因此,如果发射信号为720mV,则意味着即使使用7.2mV的信号电平-在40dB衰减或长电缆之后-它也可以恢复信号。

    此致,Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔,

    非常感谢您的回复!

    如果客户有任何其他问题,我会通知您。

    再次感谢。

    Richard Elmquist