This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的客户询问以下有关LMH0303 (驱动程序)和LMH0384 (均衡器)的问题。 我的问题和评论用黑色。
我实际上是遵循LMH0303 (Vsdo )规格,而不是各种电缆长度。 从第6页的数据表(LMH0303)中,它是720mVpp到880mVpp (我认为这仅适用于0 m ?)
在为Starnard Belden布线提供各种电缆长度时,是否有任何未指定的原因? 我们是否有这些数字?
让我给大家介绍一下我在实验室中所做的事情。
我正在使用LMH0303作为我的发射器,并在300英尺处发送信号。 (通过Belden 1694A)至LMH0384 (MY接收器)。
到目前为止,我通过示波器进行测试时,已经对LMH0303的Vsdo波形进行了特征分析,其电缆长度各不相同,即0英尺,150英尺和300英尺。 我可以看到300英尺外的显著衰减和降解,Vsdo波形似乎低至300mVpp。 尽管如此,我担心LMH0384 Vsdi规范被违反(720 mVpp–950mVpp),因为我在LMH0384输入时只看到300mVpp。 但是,LMH0384仍然能够重建低输入,并且在LMH0384的输出端看到一个很好的波形,这很好。 有点困惑为什么它不符合规范,但仍然可以重建。
LMH0384似乎表示输入pp电压应大大高于300 mV,所以我对Vsdi规格的含义有点困惑。 客户似乎只是想了解发生了什么。 该规范似乎已被违反,但接口工作正常,如上所述。
因此,您是否有LMH0303 Vsdo上300英尺 ? 此外,它(它是LMH0384)如何以如此低的300mVpp输入缓冲回输入?
您能否帮助解决这些问题或解释客户看到的内容?
感谢您的帮助!
Richard Elmquist
您好,Richard:
1)。 LMH0303设备的电压输出摆幅应介于720mV至880mV之间(根据SMPTE标准)。 这是使用1 m 短B1694A电缆和色条视频模式进行测量的。 SMPTE不指定超过90英尺或其它电缆长度(1 m 短电缆除外)后的输出电压摆幅。
2)。 请注意LMH0384参数表电缆范围参数(AC电气参数)。 给定720mv至880mV发射振幅和本表中所述的各种电缆长度,设备可以恢复表中所述的输出抖动信号。
LMH0384是一种高增益均衡器,至少具有40dB的增益。 因此,如果发射信号为720mV,则意味着即使使用7.2mV的信号电平-在40dB衰减或长电缆之后-它也可以恢复信号。
此致,Nasser