This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB41BA3B:需要使用-40至85C的1394收发器-必须能够驱动60英尺以上的

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TSB41BA3B-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566211/tsb41ba3b-need-1394-transceiver-in--40-to-85c---must-be-able-to-drive-60-ft

部件号:TSB41BA3B
主题中讨论的其他部件: TSB81BA3

您好,

我们正在寻找一款1394收发器均衡器,它的驱动速度超过AS5643 S200Beta 60ft标准。

TI P/N TSB41BA3B-EP (V62/0.367万-02XE)只能驱动标准距离,温度范围为-40C至110C。

请帮我找到一个类似的1394收发器,它可以驱动60英尺以上。 40C至85C的工作温度范围也应正常

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有TI PHY均设计用于短距铜缆。

    据我所见,使用其它1394物理连接之一需要其它硬件;例如,IOI

    FW-CAT5S400允许通过5类或6类非屏蔽双绞线(UTP)电缆传输和接收1394信号。
    FW-CAT5S400经过优化,可在5类或6类上以S400数据速率创建远距离IEEE 1394b-2002连接2002连接
    […]
    配备多速率自适应均衡器,可恢复通过5类或6类非屏蔽双绞线(UTP)电缆接收到的IEEE标准1394b信号,速度为400 Mbits/s

    FWB2GOF01是FireWire 800至GoF中继器,具有德州仪器(TI)的TSB81BA3和光纤收发器。
    FWB2GOF01-MTRJ配有一个Agilent HFBR-5912E (MT-RJ)小型光纤收发器。

    FWB2GOF01-LC是一个FireWire 800至GoF中继器,具有德州仪器(TI)的TSB81BA3和光纤收发器。
    GOF端口是具有LC双工连接器的千兆位以太网850nm VCSEL (多模)收发器。
    利用IEEE1394 PHY和光纤收发器,FWB2GOF01-LC能够通过长度高达500米的LC/LC光纤电缆发送IEEE1394信号!