This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XI0.2001万在操作系统Win8/10上失败

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566200/xio2001-xi02001-are-fail-on-os-win8-10

部件号:XIO2001

您好,先生,

很抱歉打扰你。

作为标题,我们在WIN7/8/10使用XIO2001

Win7工作正常。

在win8/10时将有两个插槽INT引脚反向,这将导致操作系统驱动程序错误。
我们需要在设备管理器中删除设备,然后重新扫描将正常工作。

但如果重新启动系统将出现相同的现象。

您能否与我们分享您的经验?
感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您有两个设备,每个设备有一个中断,还是一个设备有两个中断? 他们使用的是哪种INTA/B/C/D?

    中断引脚分配由PCI (e)规范固定;任何硬件或软件配置都不可能影响它。 这听起来像是Windows中的一个错误。