请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:XIO2001 您好,先生,
很抱歉打扰你。
作为标题,我们在WIN7/8/10使用XIO2001
Win7工作正常。
在win8/10时将有两个插槽INT引脚反向,这将导致操作系统驱动程序错误。
我们需要在设备管理器中删除设备,然后重新扫描将正常工作。
但如果重新启动系统将出现相同的现象。
您能否与我们分享您的经验?
感谢您的回复
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.