This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:应用程序自定义工具上的IntMask复选框&'行为

Guru**** 2547110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565576/tps65982-intmask-check-box-s-behavior-on-application-customization-tool

部件号:TPS6.5982万

大家好,

让我问一个简短的问题来正确地设置IntMask位。

当我要屏蔽一个IntEvent时,我需要选中该框还是将其留空?  

应用程序自定义工具中有许多用于设置IntMask位的复选框,如下所示。 但是,当我想从任何文档设置掩码时,我不确定复选框条件。

 

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takashi:

    如果要屏蔽事件,请将该复选框留空。

    如果要在特定事件上启用中断,请选中与该事件对应的复选框。

    谢谢!  

    拉胡尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rahul-san,

    感谢您的快速响应。 我明白了。

    此致,
    Takashi Onawa