请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB7340 团队,
我的客户有关于TUSB7340 PCIe至4端口USB3/2主机控制器IC的问题:
查看方框图,您会看到此IC配置为USB3/USB2根集线器,具有4个端口,而不是4个独立USB3/2控制器。 这一点之所以重要,是因为具有4个端口的单个控制器的吞吐量限制严重限制了USB2操作的可能数据吞吐量。 具体来说,我想知道,如果我有4个USB2设备都尝试高速运行(480Mb/秒),芯片是否支持这种吞吐量,或者由于内部集线器的4:1特性,它是否会将其降低至25 % ?
谢谢
Viktorija