This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:TUSB7340吞吐量

Guru**** 2543920 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565735/tusb7340-tusb7340-throughput

部件号:TUSB7340

团队,  

我的客户有关于TUSB7340 PCIe至4端口USB3/2主机控制器IC的问题:

查看方框图,您会看到此IC配置为USB3/USB2根集线器,具有4个端口,而不是4个独立USB3/2控制器。  这一点之所以重要,是因为具有4个端口的单个控制器的吞吐量限制严重限制了USB2操作的可能数据吞吐量。  具体来说,我想知道,如果我有4个USB2设备都尝试高速运行(480Mb/秒),芯片是否支持这种吞吐量,或者由于内部集线器的4:1特性,它是否会将其降低至25 % ?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    USB 2协议为每个下行设备授予全带宽(理论上),如果下行设备为等时,这种情况将发生变化,在这种情况下,带宽将在四个设备上均匀分配, 换言之,可用带宽更多地与USB规格相关,而不是与此设备相关。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我正确理解您的回答,TUSB7340的工作方式与4端口USB2集线器相同。  任何单个端口均可在全带宽下受支持,但如果下行端口全部同时运行,则4个下行端口的总带宽将限制为480Mb/s,因此每个端口的净带宽将有效减少到~120Mb/s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。