This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9546A:PCA9546A

Guru**** 2862750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/564935/pca9546a-pca9546a

部件号:PCA9546A

我想用3.3V为IC供电。

输入I2C将被'上拉'到5V。

输出I2C将被'上拉'到2.5V,3.3V和5V。

此设置是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Martin,

    您可能会遇到问题,具体取决于您的工作温度和您的上拉强度。  如果您查看Vpass vs Vcc图,您会发现在3.3V的情况下,最高温度可能会出现问题。  你可以将Vcc设置为2.5V,你应该可以。  唯一的问题是,在2.5V时,通道FET的Vgs不是那么大,因此通道FET的电阻会稍大一些,这可能会影响VOL。  

    您是否知道每个总线上的电容,使用的上拉电阻,数据速率以及总线上所有设备的最坏情况VIL?  原理图有助于评估您的员工是否会遇到问题。

    此致,

    Francis Houde