This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万Q-Q1:重置引脚上的泄漏电流

Guru**** 1963925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565084/dp83848q-q1-leakage-current-on-reset-pin

部件号:DP8.3848万Q-Q1

您好,  

如何理解直流电特性@重置引脚输出中提到的漏电流? 对于我来说,此值不适用于这些输入,因为存在内部上拉电阻器。 如果您可以,请在这种情况下进行说明

谢谢,此致,  

穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mohamed,

    您看到的电流是通过CMOS门的最大电流。
    它不包括对销的拉动。

    848Q的内部上拉电阻为25k欧姆。
    848Q的内部下拉电阻为29k欧姆。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ross:
    这是否意味着我们需要添加漏电流+流入848Q内部拉线的电流?

    此致,
    穆罕默德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mohamed,

    如果您要计算来自供油轨的总电流,则需要包括拉力,这是正确的。
    但是,这些线通常不会始终是静态的,因此会根据引脚的拉力配置和IO的状态而有所变化。

    此致,
    罗斯
x 出现错误。请重试或与管理员联系。