请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3848万Q-Q1 您好,
如何理解直流电特性@重置引脚输出中提到的漏电流? 对于我来说,此值不适用于这些输入,因为存在内部上拉电阻器。 如果您可以,请在这种情况下进行说明
谢谢,此致,
穆罕默德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
如何理解直流电特性@重置引脚输出中提到的漏电流? 对于我来说,此值不适用于这些输入,因为存在内部上拉电阻器。 如果您可以,请在这种情况下进行说明
谢谢,此致,
穆罕默德