This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IS:绑带配置

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565275/dp83867is-strap-configuration

部件号:DP8.3867万IS

大家好,

下面的位显示"Strap (带式)" 如下,但我无法 捕获与带式配置中的这些位对应的引脚。
----------------------------------
-基本模式控制寄存器(BMCR)


自动协商广告登记(ANAR)



----------------------------------
您能告诉我每个位对应的针脚吗?

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita,您好!

    由于speed_sel bootstrap,它们旁边有'trap。 这些功能将根据该腕带进行更改。
    即使在硬件中没有指定确切位的选项,speed_sel带也会批量影响这些位。

    此致,
    罗斯