This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159 OE引脚

Guru**** 2550550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565473/sn65dp159-sn65dp159-oe-pin

部件号:SN65DP159

尊敬的先生  

我能知道哪一个是对的吗? 100nF或200nF (演示板)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    没有正确或错误,OE电容器取决于通电斜坡。
    您必须选择适当的值才能满足8.3 1和8.3 2部分中的计时要求

    此致