请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN75DP139 主题中讨论的其他部件:TUSB546-DCI
您好,
您能为以下问题提供帮助吗?
1)是否有适用于此设备的参考设计?
2)引脚20 (DP电源)如何供电?
3)为什么DP++图形卡源没有列出4K分辨率格式? 显示器/接收器EDID确实宣传超高清4K/30Hz功能。
4)我制作了一个回路,其中的材料出现在互联网上,IC不工作,您需要一个解决方案。
请提供建议。
谢谢!