This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:IC控制相关(如何使用)

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB546-DCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/564727/sn75dp139-ic-control-related-how-to-use

部件号:SN75DP139
主题中讨论的其他部件:TUSB546-DCI

您好,

您能为以下问题提供帮助吗?

1)是否有适用于此设备的参考设计?

2)引脚20 (DP电源)如何供电?

3)为什么DP++图形卡源没有列出4K分辨率格式?  显示器/接收器EDID确实宣传超高清4K/30Hz功能。

4)我制作了一个回路,其中的材料出现在互联网上,IC不工作,您需要一个解决方案。

请提供建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    附加问题
    您需要将主芯片配置为固件
    芯片工作吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Justin

    1)我已通过电子邮件发送参考图

    2)没有关于DP源如何提供电源的简短说明规范中有几个部分。 但是,上游器件引脚必须在2.89V至3.6V的范围内(3.3V+/- 10 % ,保险丝电压降= 0.076V),并且必须提供1.5W

    3) DP139只有DDC缓冲区,因此,如果未列出任何分辨率,则说明DP源和DP接收器之间存在问题。

        是否可以看到列出的任何其他分辨率? 如果您提供显示器和GPU型号,我可以帮助您检查。

    4)我真的不理解这一点,您是否在互联网上找到了参考原理图? 您的意思是我们需要一个解决方案?

    5) DP139不需要固件,默认情况下应正常工作。

    您能否提供您的示意图以供审核?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_2016.1206万.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4回答问题
    我们使用了一条电路,例如参考电路,这是我们第一次访问互联网时发送的
    因此,参考设计并不容易
    我需要帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,您好!

    DP139是从DP++到HDMI的电平转换器,而不是DP到HDMI协议转换器。

    因此,DP139的输出不应该有交流电压盖,如果您正在寻找DP转接驱动器,您可以看看DP130或TUSB546-DCI

    DP++至HDMI电平转换器放置在源应用程序或加密狗上,而不是在接收器应用上。

    我找不到RTD2281数据表,但对于命名,我猜它有HDMI/DVI输入,应用程序可以工作,但只能使用支持DP++的源。 您必须在DP连接器中将CAD信号确定为高电平,您需要在DP139输出时移除交流电压盖,最后,这不是标准应用。

    那么,您真正需要什么? DP转子? DP++到HDMI电平转换器? DP到HDMI协议转换器? HDMI转接驱动器?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    我们希望PC读取DDC (EDID)信息
    但我们现在不能阅读它。
    请检查我们的电路是否错误。
    请。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justin,您好!

    我不明白您要做什么,我问过您真正需要什么,DP转驱动器? DP++到HDMI电平转换器? DP到HDMI协议转换器? HDMI转接驱动器?

    要继续提供支持,我们需要澄清您正在尝试做什么。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉。

    DP至HDMI协议转换器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justin,您好!

    DP139是DP++到HDMI电平转换器,遗憾的是,我们没有协议转换器。

    此致