This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP114:有关SN65LVCP114上的注册表描述的问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/564630/sn65lvcp114-question-about-registser-descriptions-on-sn65lvcp114

部件号:SN65LVCP114

大家好,

我对SN65LVCP114有一些问题,如下所示。 您是否会尽快验证?

1.在I2C模式下,Reg0x00的默认值为00h。  

     当我们将位7值从 '0'更改为位'1' (更改为GPIO控制)时  ,该设备是否会在位从0更改为1时立即反映到GPIO配置? 或者需要将任何特殊序列反映到GPIO配置中?  

2.关于Reg0x0F默认值, 数据表上的默认值为0x11。 但是当我们读出寄存器值时,该值为0x01。  正确吗?   即使 此寄存器值为RSVD,此寄存器的正常默认值是多少。  我想了解0x11和0x01之间的区别。

提前感谢您的支持。

B.R

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tony:

    当您将寄存器0x00从GPIO更改为I2C或反之时,所选端口将更改。

    例如,如果设备在I2C模式下配置,在I2C中选择端口B,在GPIO中选择端口A,则如果您将配置更改为GPIO,则所选端口将更改为端口A

    关于寄存器0x0F,它是一个保留寄存器,您不必担心那里的值。

    此致