请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN65LVCP114 大家好,
我对SN65LVCP114有一些问题,如下所示。 您是否会尽快验证?
1.在I2C模式下,Reg0x00的默认值为00h。
当我们将位7值从 '0'更改为位'1' (更改为GPIO控制)时 ,该设备是否会在位从0更改为1时立即反映到GPIO配置? 或者需要将任何特殊序列反映到GPIO配置中?
2.关于Reg0x0F默认值, 数据表上的默认值为0x11。 但是当我们读出寄存器值时,该值为0x01。 正确吗? 即使 此寄存器值为RSVD,此寄存器的正常默认值是多少。 我想了解0x11和0x01之间的区别。
提前感谢您的支持。
B.R
托尼