This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:重置操作要求

Guru**** 2545150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590832/ds125df1610-the-reset-operation-requirement

部件号:DS125DF1610

大家好,

您能否帮助检查以下重置顺序是否存在任何风险?

黄色曲线是VCC_2V5的电源良好信号,低表示2.5V电源正常。

蓝色曲线为/RESET_IO信号。

当VCC_2V5准备就绪8毫秒时,/reset_IO将拉低约4毫秒,然后拉/reset_IO到高。

由于VCC_2V5和用于/RESET_IO加电的3.3V上拉电压,因此当VCC_2V5就绪时,/RESET_IO不高。

此致,

尼克·戴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nick。 在重新计时器VDD开机期间,需要将RESET_IO_N引脚拉高。 假设处理了通电标准,则复位引脚可以在短于10us的时间内脉冲低电平。

    Rodrigo Natal

    HSSC应用工程师