Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, TPS2546
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS2549 主题: TPS2546中讨论的其他部件
嘿,TPS2549数据表,虽然可能没有特别指出150uF的电容,但在规格方面确实有很多参考...所以想知道这是什么原因。 我们需要150 uF输出吗? 我们提出这个问题的原因是设计有一个3.5A直流直流电荷馈电;显然,使这个电容器变大,当它打开时,需要更大的电流。 过去,我们使用的TPS2546的电流较低(最大2.1a),并在该器件的输出上使用了22uF电容,从未出现过任何问题。 所以想知道我们是否需要150uF用于这一较新的零件,以及是什么推动了这一需求。