This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:输出电容

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591499/tps2549-output-capacitance

部件号:TPS2549
主题: TPS2546中讨论的其他部件

嘿,TPS2549数据表,虽然可能没有特别指出150uF的电容,但在规格方面确实有很多参考...所以想知道这是什么原因。  我们需要150 uF输出吗?  我们提出这个问题的原因是设计有一个3.5A直流直流电荷馈电;显然,使这个电容器变大,当它打开时,需要更大的电流。  过去,我们使用的TPS2546的电流较低(最大2.1a),并在该器件的输出上使用了22uF电容,从未出现过任何问题。  所以想知道我们是否需要150uF用于这一较新的零件,以及是什么推动了这一需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以使用小值电容器,集线器需要150uF。但是,当智能手机通过电缆连接时,我们建议使用大电容器来降低峰值电压。