Other Parts Discussed in Thread: TL431
主题中讨论的其他部件: TL431
我们的客户Colt Advance对TPS2.574万A USB Type-C PD DFP端与MacBookPro的使用有疑问。
客户已经将TPS2.574万A USB Type-C电源与MacBookPro配对,以提供14.8V充电电压,但客户发现当MacBookPro 100 % 完全充电+ 关闭 模式+合上机盖,然后插入USB Type-C电源时,MacBookPro将发出“Don”声。 正常情况下,几秒钟后USB Type-C电源将从14.8V下降到5V,大约3秒钟后USB Type-C电源显示输出电压再次上升到14.8V,MacBookPro再次发出“Don”声音,此症状 将循环发生。
注:“Original MacBookPro Power Supply (原始MacBookPro电源)”不会出现此症状。
您能否帮助您检查它发生了什么以及如何解决此问题?