This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.574万A:插入Macbook Pro时声音很好

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591261/tps25740a-has-bon-sound-when-plugin-macbook-pro

部件号:TPS2.574万A
主题中讨论的其他部件: TL431

我们的客户Colt Advance对TPS2.574万A USB Type-C PD DFP端与MacBookPro的使用有疑问。

 

客户已经将TPS2.574万A USB Type-C电源与MacBookPro配对,以提供14.8V充电电压,但客户发现当MacBookPro 100 % 完全充电+ 关闭 模式+合上机盖,然后插入USB Type-C电源时,MacBookPro将发出“Don”声。 正常情况下,几秒钟后USB Type-C电源将从14.8V下降到5V,大约3秒钟后USB Type-C电源显示输出电压再次上升到14.8V,MacBookPro再次发出“Don”声音,此症状 将循环发生。

 

注:“Original MacBookPro Power Supply (原始MacBookPro电源)”不会出现此症状。

 

您能否帮助您检查它发生了什么以及如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的TI支持社区/同行工程师

    请让我补充详细信息-我是Andrew (Colt Advance)-在这种情况下,我们对VBUS/GND电压进行了更多的测量:

    我们的PS -线性PS,采用TL431和功率通过晶体管实施-由TPS2.574万A至TL431电阻器网络控制。

    1.这款2.574万A LPS (CA-PS;与Colt Advance PS相同)可以很好地为MBP (2 USBC插座版本)充电/供电
    2.当MBP充满电并关闭(非休眠模式)时出现问题-盖子关闭
    3.在这种情况下将CA-PS连接到MBP时- USBC上的VBUS为14.8V (Apple原电源为20.3V,另一个OEM电源为14.8V) - MBP发出第一个“Don”声音-插入PS时,这种“Don”声音是预期的,也是信号,这种情况很常见
    4.对于Apple PS和OEM-PS,它们将恢复到5V (或接近5V)- MBP仍处于关闭模式
    5.对于CA-PS -所监测的VBUS (带DMM)下降到0V,然后返回到5V,接着是14.8V -然后MBP发出"DON (唐)"声音-表示MBP正在启动-并且它会(如果盖子打开) -这与Apple-PS和OEM-PS不同,不是预期的。

    请告诉我们:

    1. TPS2.574万A是否已用于MBP的任何DFP电源? 生产中的这种产品?
    2.这种所谓的“角箱”是否已经过验证?
    3. LPS实施是否会引起对TPS2.574万A接口(由TPS2.574万A控制)的任何问题?

    我们正处于生产前实施阶段,需要尽快制定我们的计划-请告诉我们-谢谢。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    据我所知,这种"唐"声音来自MacBookPro。 它可能只是插入端口后枚举的USB Type C电缆。

    我将对此进行调查,并在有更新时回复您。

    此致,

    Jimmy Hua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来应该是一次-虽然MB已启动-但这不是预期的(请参阅10分钟前发布的我的附加详细信息-这是Colt Advance的Andrew。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的TI支持社区/同行工程师

    请让我补充详细信息-我是Andrew (Colt Advance)-在这种情况下,我们对VBUS/GND电压进行了更多的测量:

    我们的PS -线性PS,采用TL431和功率通过晶体管实施-由TPS2.574万A至TL431电阻器网络控制。

    1.这款2.574万A LPS (CA-PS;与Colt Advance PS相同)可以很好地为MBP (2 USBC插座版本)充电/供电
    2.当MBP充满电并关闭(非休眠模式)时出现问题-盖子关闭
    3.在这种情况下将CA-PS连接到MBP时- USBC上的VBUS为14.8V (Apple原电源为20.3V,另一个OEM电源为14.8V) - MBP发出第一个“Don”声音-插入PS时,这种“Don”声音是预期的,也是信号,这种情况很常见
    4.对于Apple PS和OEM-PS,它们将恢复到5V (或接近5V)- MBP仍处于关闭模式
    5.对于CA-PS -所监测的VBUS (带DMM)下降到0V,然后返回到5V,接着是14.8V -然后MBP发出"DON (唐)"声音-表示MBP正在启动-并且它会(如果盖子打开) -这与Apple-PS和OEM-PS不同,不是预期的。

    请告诉我们:

    1. TPS2.574万A是否已用于MBP的任何DFP电源? 生产中的这种产品?
    2.这种所谓的“角箱”是否已经过验证?
    3. LPS实施是否会引起对TPS2.574万A接口(由TPS2.574万A控制)的任何问题?

    我们正处于生产前实施阶段,需要尽快制定我们的计划-请告诉我们-谢谢。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    您是否可以从PD分析仪提供PD消息? 如果您能描述在1分钟间隔内VBUS循环的次数(5V至0V至5V至14.8V),这也会对我们有所帮助。 这可以为我们提供有关问题发生位置的良好线索。  

    此致,

    Jimmy Hua  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jimmy

    我们内部没有此PD分析器工具-我们周围的TI办公室是否有此工具?

    14.8V将停留约5秒-然后下降到0V (这将短暂停留-在DMM上观察到少于1秒)-然后将变为5V (也短暂停留-少于1秒)-然后转到14.8V

    循环重复与上述相同。

    您认为这是正常的吗?您是否有MBP (在充满电的情况下;关闭条件下)测试2.574万A?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天上午,我们回顾了流程,并有一个假设:  

    14.8V至0V (而Apple PS将变为5V)-在这种情况下可能意味着:  

    -我们的PS部分没有足够快地将14.8V降至5V (因此MBP检测到过压情况,因此断开/关闭PD VBUS  

    - TPS2.574万A正在接收/解释PD公共电压切换至5V -也导致PD VBUS相同的断开/关闭  

    然后,CA-PS再次向上转换为14.8V  

    Jimmy -您能否发送一封电子邮件以将视频发送到私人地址?  

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    您能否提供您的电子邮件联系信息? 我想将此分解从E2E脱机。

    此致,

    Jimmy Hua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jimmy

    请发送andrew@coltadvance.com

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,

    如果我能够回答您的问题,您可以单击验证答案按钮吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jimmy

    当然,您能告诉我“验证答案”按钮的位置吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,

    我认为您应该能够看到"验证答案"按钮,因为我已将其作为建议答案发布。

    此致,
    Jimmy Hua
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy -我看到顶部有一个新按钮-"建议答案"  

    我目前看不到"验证答案"按钮  

    如果有问题,请告诉我。

    不管怎样,您提供了答案,我们验证您是否能够解决我们的问题。  

    此致