This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460EVM-SRC:具有用于DisplayPort至USB-C监视器适配器的TPS6.5982万。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460EVM-SRC, HD3SS460, TUSB1046EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592051/hd3ss460evm-src-with-tps65982-for-displayport-to-usb-c-monitor-adapter

部件号:HD3SS460EVM-SRC
主题中讨论的其他部件: TPS6.5982万HD3SS460TUSB1046EVM

大家好,

我对USB Type-C的世界有点陌生,但我正在尝试将Display Port GPU原型设计为USB-C (DisplayPort备用模式)显示器适配器。 我尝试使用MacBook或台式机作为DisplayPort和USB源,使用LG Ultrafine 4K作为USB-C目标。

我购买了HD3SS460EVM-SRC,但却忽略了它是无源的,需要一个cc控制器,因此我购买了TPS6.5982万,我想知道如何连接这两者? 我在网上看到TPS6.5982万具有增强器组件。 我想知道这些引脚是否兼容,或者是否需要使用跳线,如果是,我需要链接哪些引脚才能使TPS6.5982万协商HD3SS460EVM-SRC的DisplayPort alt模式连接。

如果有任何帮助,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jamaine,


        请发送电子邮件至diego.cortes@ti.com,以便我提供有关如何连接两块板的示意图和说明。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿,我正在尝试将LG Ultrafine 4K连接到DisplayPort输出GPU,您是否设法将这样的适配器组合在一起?
    我是否能够使用HD3SS460EVM-SRC开发板驱动LG?
    我已经在谷歌上搜索了好几天了,任何关于这方面的信息都很好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ferdinand,

       我使用过HD3SS460EVM-SRC @ 4K,不是与LG显示器配合使用,而是使用戴尔显示器和多个Type-C坞站。


    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Diego,

    我   的HD3SS460EVM-SRC模块今天已上市,不幸的是,LG Ultrafine 4K未显示任何连接迹象,我怀疑我也可能需要 TPS6.5982万评估模块来"强制"我的GPU和LG Ultrafine以DisplayPort Alt模式连接,但它们似乎不能建立它们自己。

    这甚至是可行的计划吗? 如果是,您能否为我提供 连接两块板所需的示意图和计划?

    非常感谢,非常感谢您的帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ferdinand´s您好,您需要一个PD控制器(TPS6.5982万工作良好),以便在监视器上配置Type-C端口并获得成功连接。 请将电子邮件发送至diego.cortes@ti.com以提供示意图。

       ´s正确,您需要PD控制器(TPS6.5982万工作良好)才能在监视器上配置Type-C端口并获得成功连接。 请发送电子邮件至diego.cortes@ti.com以提供示意图。您还需要TPS6.5982万的固件。 请创建另一个E2E帖子以请求固件,并确保在标题中提及TPS6.5982万,以便专家尽快为您提供帮助。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还建议使用 TUSB1046EVM,这是一种结合了Type-C MUX和PD控制器的单板解决方案。 它还提供信号补偿,允许使用较长的电缆。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Diego,

    我现在拥有 HD3SS460EVM和TPS6.5982万。 我连接了主板的CC1,CC2和GND,我从HD3SS460EVM微型USB输入获得了正常工作的USB连接 ,  并且TPS6.5982万的LED A亮起,指示DisplayPort备用连接,但不幸的是没有视频信号。 我尝试了模式5,8和9。

    我还没有通过 TPS6.5982万 Customization/Utility工具上传固件。 我只有USB C至电缆,根据指南,哪种方式可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ferdinand,

      您必须连接CTL0,CTL1和POL信号,我们建议您按照下一段中的方法连接它们。 但是,您必须检查它是否与TPS6.5982万中的固件兼容。 这与TPS6.5982万更相关,因此我建议创建一个新的e2e线程,并在标题中使用TPS6.5982万,这样合适的工程师就可以回答有关TPS器件的问题,在这里还可以回答HD3SS460相关的问题。  

    • EN -> GPIO1
    • AMSEL -> GPIO0
    • POL -> GPIO2

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿,Diego,

    这仍然不起作用,是否还不能手动控制HD3SS460? 我必须连接到HD3SS460的线路是什么?
    根据我的理解,只要HD3SS460上的跳线设置正确,HPD和AUX p/n就足够了。
    我迫切需要知道,如果没有程序员,这是否可行,如果不可能,我必须订购一个程序员。
    我创建了一个新线程,但尚未得到任何答案。 这件事对时间很敏感,感觉这是一个与工作无关的微小变化。

    谢谢!
    费迪南德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ferdinand:

    可以手动配置HD3SS460。 问题是C型电缆的两端必须配置为相同模式,这意味着必须在DFP和UFP之间建立成功的PD协商。 TPS很可能没有正确编程。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿,Diego,

    但LED A和B,PVDR和5V都亮起,这是否表示PD和DP Alt模式协商确实成功?
    我唯一能想到的是HPD,但我也将它连接到GPIO4。

    此致,
    费迪南德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些LED位于TPS6.5982万板上,对吧? 如果是,那么TPS团队是回答此问题的正确人员。 很抱歉,TPS支持让您失望,但正如我所提到的,此产品属于不同的组。 从HD3SS460的角度来看,只要正确配置了AMSEL,EN和POL,Mux就应该工作。

    此致,
    迭戈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我理解了。 不幸的是,在不同的威胁中,还没有人在回答。 您知道我的设置是否可以与TUSB1046EVM“开箱即用”?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ferdinand:

       设置应开箱即用,您只需配置EQ级别,但这不会超过几个小时。

    此致,

    迭戈。