Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460EVM-SRC, HD3SS460, TUSB1046EVM
主题中讨论的其他部件: TPS6.5982万, HD3SS460, TUSB1046EVM
大家好,
我对USB Type-C的世界有点陌生,但我正在尝试将Display Port GPU原型设计为USB-C (DisplayPort备用模式)显示器适配器。 我尝试使用MacBook或台式机作为DisplayPort和USB源,使用LG Ultrafine 4K作为USB-C目标。
我购买了HD3SS460EVM-SRC,但却忽略了它是无源的,需要一个cc控制器,因此我购买了TPS6.5982万,我想知道如何连接这两者? 我在网上看到TPS6.5982万具有增强器组件。 我想知道这些引脚是否兼容,或者是否需要使用跳线,如果是,我需要链接哪些引脚才能使TPS6.5982万协商HD3SS460EVM-SRC的DisplayPort alt模式连接。
如果有任何帮助,我们将不胜感激。