您好,
我们在其中一个定制设计中使用TPS6.5982万。 我们生成了固件并更新为闪存。 我们在谈判不断进行的同时,看到一个委员会出现了一些问题。
我使用Type-C在电池电量耗尽时为PD供电(Vin_3V3无效)。 另外,我检查了HRESET和MRESET针脚是否有任何切换。 不能切换@这些PIN。
我已使用totalphase PD分析仪来捕获日志,并附上了工作和非工作平台的PD控制器日志。
是否可以检查附加的日志并建议在不工作的平台中哪些可能会出现问题?
/cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/138/2068.PD_5F00_Debug.zip
谨致问候,
Hariprasad Bhat