This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:TVS3300是否可以使用IO链路COM3 (最大230.4kbps)

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590653/tvs3300-is-tvs3300-possble-to-use-io-link-com3-230-4kbps-max

部件号:TVS3300

尊敬的专家:

我的客户正在考虑TVS3300并有问题。

请问您有什么建议?

——问题——

根据数据表,TVS3300可使用IO链路。

是否可以使用指定最大频率230.4kbps的IO链接(COM3)?

TVS3300的输入电容为130pF,是否有任何问题?

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinichi,

    TVS3300通常应用于小于4kHz或约8kbps的信号频率。 超过此频率时,您将看到设备的动态泄漏增加,因此不建议将其用于要求最大频率为230.4kbps的设备。 我希望这能有所帮助。

    -Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian

    感谢您的回复。

    我了解TVS3300的可用性<4kHz。

    我觉得功能描述令人困惑。

    如果可能的话,我希望在有机会的情况下作出修改。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一


    IO链路具有4.8kHz的速率,可与TVS3300配合使用。 但您说的对,不建议使用其他两种数据速率。

    但是,我们已经看到IO链路仅用作简单的交换机,如果像这样使用,则无论数据速率如何,TVS3300都可以安装在这些交换机上。

    在功能描述中,显示IO链路所处的电压水平非常适合TVS330,尽管它不能在所有情况下使用。

    此致,

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cameron

    感谢您的回复,很抱歉回复太晚。

    我了解情况。

    我只认为数据表更易于理解。

    我很高兴下次有机会修改。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一