请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TVS3300 尊敬的专家:
我的客户正在考虑TVS3300并有问题。
请问您有什么建议?
——问题——
根据数据表,TVS3300可使用IO链路。
是否可以使用指定最大频率230.4kbps的IO链接(COM3)?
TVS3300的输入电容为130pF,是否有任何问题?
感谢您提前提供的巨大帮助。
此致,
信一
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.