This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4392万:专用充电端口无法正常工作

Guru**** 2509435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592044/bq24392-not-working-in-dedicated-charging-port

部件号:BQ2.4392万

主席先生/女士,

我使用部件号BQ24DUAL SPST USB 2.0 高速开关作为设备类型的专用充电端口(DCP)进行切换,其中DM_CONDP_CON全电流模式下短接以充电,但在通过连接平板电脑测试BQ2.4392万时发现它是 在410ma的慢速charing模式下平板电脑需要800mA才能在全电流模式下工作

我从BQ2.4392万的数据表中还有其他疑问,就是要使设备在为下游端口DP_CON充电时被向下拉,通过R到GND,DM_CON连接到VDM_SRC。 VDM_SRC的含义及其电压有多大。

请尽快解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能否提供有关BQ2.4392万的应用程序的方框图或示意图,以便我们进行进一步分析?

    此致
    Cevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../USB_2D00_YCABLE-V1P1.pdfHello

      请查找以下示意图以进行进一步分析。

    此致

    Ashok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送示意图,您能否澄清R5,R7,R8,R13,R14的电阻值, R28,R29标有R?

    另请参阅数据表中的表1 (检测表),了解输出CHG_DET,SW_OPEN和CHG_AL_N的状态 有关使用BQ2.4392万 GPIO的更多信息,请参阅8.1 第1节。
    您是否在将充电器插入USB连接器J2以检查检测状态时测量了状态?

    此致

    Cevin