请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ2.4392万 主席先生/女士,
我使用部件号BQ24DUAL SPST USB 2.0 高速开关作为设备类型的专用充电端口(DCP)进行切换,其中DM_CON和DP_CON在全电流模式下短接以充电,但在通过连接平板电脑测试BQ2.4392万时发现它是 在410ma的慢速charing模式下,平板电脑需要800mA才能在全电流模式下工作。
我从BQ2.4392万的数据表中还有其他疑问,就是要使设备在为下游端口DP_CON充电时被向下拉,通过R到GND,DM_CON连接到VDM_SRC。 VDM_SRC的含义及其电压有多大。
请尽快解决此问题。