This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:PWRON信号始终高

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591490/tusb2036-pwron-signals-always-high

部件号:TUSB2036

您好,

我正在使用带有三个TPS2044BDR配电开关的TUSB2036集线器为新主板供电。

我的问题是,所有3个PWRON信号都保持高电压,从而禁用TPS2044BDR器件。  

我发现来自TPS2044BDR器件的OC过流信号始终较低,似乎表示过流情况。  但是,我没有将任何东西插入USB连接器,因此我看不到过电流情况是如何发生的。

其他一些论坛帖子提到此问题,例如 :https://e2e.ti.com/support/interface/digital_interface/f/130/p/53.0702万/1934206#1934206 ,193.4206万,但193.4206万但答案似乎不适用于我的设置。

我应该检查哪些内容?

谢谢

编辑: 在发布原理图的PDF时遇到问题,无法正确显示。  下面是parital JPEG:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍在寻找对此问题的一些见解。  TI的任何人都能提供帮助吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    很抱歉耽误你的时间。
    您必须在每个OVRCUR#输入上安装和外部上拉。 (10K至3.3V)
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我自己已经明白了这一点。