Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB2036 您好,
我正在使用带有三个TPS2044BDR配电开关的TUSB2036集线器为新主板供电。
我的问题是,所有3个PWRON信号都保持高电压,从而禁用TPS2044BDR器件。
我发现来自TPS2044BDR器件的OC过流信号始终较低,似乎表示过流情况。 但是,我没有将任何东西插入USB连接器,因此我看不到过电流情况是如何发生的。
其他一些论坛帖子提到此问题,例如 :https://e2e.ti.com/support/interface/digital_interface/f/130/p/53.0702万/1934206#1934206 ,193.4206万,但193.4206万但答案似乎不适用于我的设置。
我应该检查哪些内容?
谢谢
编辑: 在发布原理图的PDF时遇到问题,无法正确显示。 下面是parital JPEG: