This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0031万:MDIO端口,无响应

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591857/tlk10031-mdio-port-without-response

部件号:TLK1.0031万

您好,

我们正在使用TI的TLK1.0031万 10G以太网收发器作为phy层芯片来连接FPGA XAUI端口。 我卡在其MDIO端口。 读取时没有响应。 它看起来像浮动的(所有“1”)。 我已经检查了芯片的复位引脚(H5)以及通道断电引脚(A8)。 它们都是逻辑高电压(=1.8V)。 MDIO波形符合MDIO-C45标准,MDC为5MHz。 该端口具有2K的上拉电阻。 ST引脚(M9)通过10K电阻器向下拉至地电位。 所有电源电压均正确(在5 % 内)。

 

你有什么建议吗?

非常感谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaoting,

    请尝试PRTAD[4:1]= 4b'0000的默认值,因为您似乎已绑定到VDD。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Luis。

    PRTAD[4:0](= 5'b0万)与引脚设置相匹配。 引脚M8,J6,L9,G9,E10均接地。 这是存在问题的当前设置。 它们不与VDD绑定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是当前设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaoting,

    您是否可以验证MDIO通信的"Preamber"参数,因为标准为此参数指定了32 "1s",所以前导码实际上需要33位长。 在MDC继续运行(即在命令之间)时保持MDIO总线空闲(高)的应用程序中,此问题不会出现,但如果您仅在MDIO需要时发送MDC边缘,则可能是一个问题。 (解决方法只是修改MDIO驱动程序以适应额外的pre-amble位)。

    我希望这能有所帮助。

    此致,

    Luis Omar Moran

    高速接口

    SWAT团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 我的前置功放为34个MDC周期。
    我发现MDIO波形异常。 它的逻辑低值不会接地,不稳定。 由于我不知道如何附加示波器的快照作为回复,我今天在这个论坛上打开了另一个问题,称为" MDIO线(不)即将开始"。 请检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题通过另一个开机自检处理。