您好,
我们正在使用TI的TLK1.0031万 10G以太网收发器作为phy层芯片来连接FPGA XAUI端口。 我卡在其MDIO端口。 读取时没有响应。 它看起来像浮动的(所有“1”)。 我已经检查了芯片的复位引脚(H5)以及通道断电引脚(A8)。 它们都是逻辑高电压(=1.8V)。 MDIO波形符合MDIO-C45标准,MDC为5MHz。 该端口具有2K的上拉电阻。 ST引脚(M9)通过10K电阻器向下拉至地电位。 所有电源电压均正确(在5 % 内)。
你有什么建议吗?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们正在使用TI的TLK1.0031万 10G以太网收发器作为phy层芯片来连接FPGA XAUI端口。 我卡在其MDIO端口。 读取时没有响应。 它看起来像浮动的(所有“1”)。 我已经检查了芯片的复位引脚(H5)以及通道断电引脚(A8)。 它们都是逻辑高电压(=1.8V)。 MDIO波形符合MDIO-C45标准,MDC为5MHz。 该端口具有2K的上拉电阻。 ST引脚(M9)通过10K电阻器向下拉至地电位。 所有电源电压均正确(在5 % 内)。
你有什么建议吗?
非常感谢!
您好,Yaoting,
,
您是否可以验证MDIO通信的"Preamber"参数,因为标准为此参数指定了32 "1s",所以前导码实际上需要33位长。 在MDC继续运行(即在命令之间)时保持MDIO总线空闲(高)的应用程序中,此问题不会出现,但如果您仅在MDIO需要时发送MDC边缘,则可能是一个问题。 (解决方法只是修改MDIO驱动程序以适应额外的pre-amble位)。
我希望这能有所帮助。
此致,
Luis Omar Moran
高速接口
SWAT团队