This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK105L:TKL105L和phy模式

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587221/tlk105l-tkl105l-and-phy-pattern

部件号:TLK105L

您好,

我们设计了一个带有TLK105L,

2015年12月,我们通过此款款款款型生成了款型模式,以验证我们的董事会。

今天,我们想要重放此测试,但它不起作用

要生成phy模式,我们禁用自动协商,并使用BMCR寄存器强制链路速度为100Mbps,我们使用BOSCH寄存器主动生成模式,如2015年12月。

从2015年12月到现在,TLK105L是否发生了变化? ?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jumelle:

    2015年至2017年期间TLK105L没有任何变化。 您能否详细说明您正在执行的测试和寄存器设置? 此外,您的主板在2015年至2017年期间是否有设计变更,如原理图,主板或BOM?

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    2015年至今,我们对原理图,电路板或BOM没有任何变化。

    我们在BMCR寄存器中写入0x2100,在BOSCH中写入0x3000

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    对于测试,BOSCH读什么?
    0x3000表示PHY由于位[8]而处于休眠模式。
    请在配置后确认以下寄存器的值:
    0x0h,0x2h,0x3h,0x16h和0x17h

    谢谢!
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回答,我之前的问题已解决,phy模式已正确发芽。 这不是问题,只是我客户和我之间的沟通问题。

    我们实现了一个眼图。 测量设备实现100个样品,如果100个样品中的100个良好,则测试适合测量设备。

    但信号并不是一直有效(请参见下图)


    该怎么做才能一直使用? 它是否足以验证IEEE标准? PHY模式未生成所有可能的组合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    您可能需要增加捕获长度。
    当寄存器0x0h配置为0x2100h时,设备将发送100Mbps空闲流。
    捕获足够长的时间后,您将看到所有切换填充模板。

    但是,如果您已将其设置为,则可以确认接口是否正常运行以及是否正在通过。
    您目前拥有的方式应该已经足够。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross:

    要使用数据包生成器,是否有义务强制链路速度达到100Mbps (reg 0x00 = 0x2100)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    无需启用数据包生成器即可运行100BASE-TX兼容性。
    您只需通过将寄存器0x0h设置为0x2100h来强制100Mbps操作。

    此致,
    罗斯