This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:关于低电平输出电压(VOL)

Guru**** 2952660 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591589/p82b96-about-low-level-output-voltage-vol

部件号:P82B96

大家好,

 

我们的客户正在评估P82B96,I2C通信是正常操作。

但是,他们想知道为什么会出现低电平输出电压(VOL)。

 

 

我们理解VOL是以下条件。

 

 

而且,我们猜“VOL =(内部输出驱动器(RON)* ISX的电阻)”。

我的理解是否不正确?

您能否告诉我们您是否拥有内部输出驱动器的电路?

 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kanemaru-San,

    此器件与许多其他I2C缓冲器一样,在"S"侧的低电平上引入了静态电压偏移,作为方向控制机制。 这有助于分隔传输和接收路径,因为否则R输入的低电平将始终连接到T输出(就像由另一个设备在S上驱动一样)。 为避免这种耦合并允许保留信号的方向性,设备驱动R输出上大于其VIT (输入电压阈值)的VOL。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max-San,

     

    感谢您的及时回复。

    我的理解如下。

    我的理解是否正确?

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanemaru-San,

    是的,您似乎理解正确。 如果S侧VOL为0 V,则会导致低电平传播到R输出。 当R输入被驱动为低电平时,您不希望发生这种情况。

    以下是希望使事情更加清晰的行为摘要:
    -如果I2C主控制器驱动线路低电压,S上的输入电压将低于其VIT规格。 这意味着对应的T输出将会降低。
    -如果映像中的“其它设备”驱动R输入过低,则S引脚将被驱动至其VOL级别。 但这高于其VIT规格,因此相应的T输出不会变低。

    如果这没有道理,请告诉我。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max-San,

     

    感谢您提供详细信息。

    我还有一个问题。

     

    我知道「VOL」必须高于「VIT」。

    (我指的是数据表的黄线。)

    我的理解是否不正确?


     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanemaru-San,

    是的,您的理解是正确的。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max-San,

    感谢您的及时回复。

    我理解。 非常感谢。

    此致,

    Kanemaru