This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:TUSB1210

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591277/tusb1210-tusb1210

部件号:TUSB1210

根据TUSB1210规范,

1.如果Vbat设置为2.8V,VDD33电压水平是多少?   是2.8V还是3.3V?

2.如果Vbat设置为2.8V,我们会将VDD33缩短为Vbat,VDD33将提供Vbat最小电压为2.8V或3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表,了解Vdd33根据Vbat输入作为VDD33类型+ 0.2 的作用

    VDD33可由外部供电,或通过将VDD33引脚短接至VBAT引脚,前提是VBAT最小值在范围[VV: 3.2 3.6 V]内。