Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591277/tusb1210-tusb1210
部件号:TUSB1210根据TUSB1210规范,
1.如果Vbat设置为2.8V,VDD33电压水平是多少? 是2.8V还是3.3V?
2.如果Vbat设置为2.8V,我们会将VDD33缩短为Vbat,VDD33将提供Vbat最小电压为2.8V或3.3V?