This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:低功耗模式,活动模式

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589984/tusb4020bi-low-power-mode-active-mode

部件号:TUSB4020BI

您好,

请告诉我TUSB4020BI的低功耗模式和活动模式的详细信息(寄存器设置或引脚设置等)。

在客户中,VDD33和VDD11电源电流为VDD33 75 mA,VDD11为76mA。
我认为这些电流级别是活动模式电流,但USB设备未连接到TUSB4020BI并断开与主机的连接(USB_DP_UP和USB_DM_UP打开以检查电源电流)。
因此,我想更详细地了解活动模式的条件。

此致,
柳枝  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    用户无法控制这些活动和低功耗模式,如果集线器未连接到主机,它将永远不会进入"活动模式",一旦连接,USB主机可以将集线器置于"低功耗模式"。
    请仔细检查您的测量方法,确保集线器未处于SMBus模式。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Elias San,

    我向客户检查了情况。
    然后,当GRSTz断言为低电平时,测量此高电源电流。

    请告诉我重置过程中的电源电流。
    复位期间电源电流是否增加?

    此致,
    柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Elias San,

    是否有关于此问题的任何信息?

    此致,
    柳枝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是预期的,当GRSTz被断言时,集线器不是处于低功率模式,而是处于未配置模式。

    此致