请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB4020BI 您好,
请告诉我TUSB4020BI的低功耗模式和活动模式的详细信息(寄存器设置或引脚设置等)。
在客户中,VDD33和VDD11电源电流为VDD33 75 mA,VDD11为76mA。
我认为这些电流级别是活动模式电流,但USB设备未连接到TUSB4020BI并断开与主机的连接(USB_DP_UP和USB_DM_UP打开以检查电源电流)。
因此,我想更详细地了解活动模式的条件。
此致,
柳枝